This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:输入更改

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106992/tidm-1000-input-change

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

大家好、

我 帮助我的客户发送了一个帖子。

"

TIDM-1000、对应于以下两种输入条件 

我想更改为第二个输入条件、我需要做的是、作为以红色标记的图片的一部分进行更改我是否需要更改其他任何内容? (切换到输入400VL-L,我需要更改哪个部分):



 

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您使用的是 powerSUITE。 但请务必在更改后保存并重建项目。 此外、您最好打开 vienna_settings.h 以检查更改是否成功完成。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢你的帮助。 我将客户的其他问题用字来表示。 请帮助我分析这些问题。

    e2e.ti.com/.../4428.question.docx

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我将把文件离线发送给您。

    此致、