This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:错误#10099-D:程序将无法装入可用内存

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDXIDDK379D, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107296/tms320f28379d-error-10099-d-program-will-not-fit-into-available-memory

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DSFRA

大家好、我将 在具有 TMS320F28379D Launchpad 的 MotorControl SDK 中使用 tmdxiddk379d 示例解决方案、并且我已针对自己的硬件修改了示例。 我已将其设置为最终构建级别(构建级别6)、在此我要执行频率分析、以优化控制环路中的 PI 系数。 但是、当我选择构建级别6时、我会收到错误#10099-D、该错误与程序无法放入器件存储器相关:

是否有任何关于如何处理此错误的建议?

此外、如果您可以向我介绍有关如何使用 SFRA 结果设计 PI 补偿器增益的任何资源、我们将不胜感激。 tmdxiddk379d 看起来 已经根据定子电感和目标电流环路带宽计算了 d 和 q 轴电流环路 PI 增益、因此我对速度环路更感兴趣。

谢谢。