This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:闪存:如果 FLASH_corrected_error 未启用、单比特 ECC 错误可能会导致无限次调用单位错误 ISR?

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107487/tms320f28379s-flash-a-single-bit-ecc-error-may-cause-endless-calls-to-single-bit-error-isr-if-flash_correctable_error-not-enabled

器件型号:TMS320F28379S

您好!

要完全确定,是否确认只有在 PIEIER12寄存器的 INTx11位置位时才会出现问题?

我们不会激活它、因此我认为我们实际上不需要实施权变措施。

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    你是对的。  如果您不启用中断、则不会看到此问题。   

    但是、我认为最好将 错误阈值位字段(ERR_THRESHOLD.THRESHOLD)配置为大于或等于1的值并 启用中断-这样、您的应用程序就会知道同一地址是否存在任何重复的单个位错误 (您的应用 ISR 可以检查错误地址)。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    感谢您的回答。

    我们将中断限制为实时中断以及关键错误(即不能确保代码安全执行的错误)、以限制对实时确定性的潜在影响。

    我们不认为单个纠正的错误是关键的、因此、即使它确实感觉更安全、但对我来说、它看起来也不像关键错误。

    此致、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    明白。  请根据您的应用要求执行此操作。

    我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi