各位专家、您好!
客户使用 XDS110/XDS100v3调试器连接到 F28377S、并将闪存程序加载到其中。 但是控制台提示"在0xc12b 处使用操作"保持暂停"设置断点时出现问题"。
1.让他们加载 RAM 程序,它可以工作;
2.让他们修改一个闪存编程演示(将所有部分分配到 RAM 中)、并且所有闪存扇区都可以被擦除和编程。 这意味着闪存控制器和闪存都可以、对吧?
3.已检查 XRS 和 VSS3VFL,两者均正常。
4.让他们 使用 CCS11.1而不是 CCS7,不起作用,错误仍然存在。
此外、还会检查闪存 ECC 错误标志、不会发生 ECC 错误。
6、对于 DCSM、这是一个新芯片、所有配置都是默认的。
7. 在0xc12b'提示"设置断点时、引导流程在等待循环(Estop)处停止。
8.另外、在连接目标之后和加载闪存程序之前、让客户恢复器件、但仍然无法正常工作。
请帮助检查其他可能性。 F28377S 的闪存插件包可能不正确?
此致、
将会