This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:升压转换器轻负载调节

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107132/tms320f28069-boost-converter-light-load-regulation

器件型号:TMS320F28069

你(们)好

我构建了一个升压转换器、用于将电压从200V 直流升压到400V 直流。 额定功率为5kw、  
问题是、转换器电压在轻负载时无法调节。 我添加了一个 PID 来调节电压。  
其 KP 和 KI 参数随轻负载和较大负载条件的变化而有很大差异。  
因此、如果我将控制器调优为能够在更大的负载下正常工作、那么轻负载具有更大的摆幅。 如果控制器针对轻负载进行了调整、当负载较大时 、响应速度太慢。在这种工作条件下、需要大约2秒才能获得设定值。 。  
加载后、进一步的加载不会导致太多麻烦。 例如、如果已经存在500W 负载、并且我们添加了2kw 负载、则几乎看不到电压摆幅。  
如何在升压转换器的这些轻负载和负载条件下成功调节和转换。  

谢谢你
Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    您可以尝试在轻负载和高负载条件下使用两组或更多 PID 系数。 此外、使用非线性 PID 也可能是另一个选项。

    此致、

    陈   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。
    我认为这是由于升压转换器从不连续导通模式进入连续导通模式。 我可以吗?
    处理 DCM 是否有任何特殊的方法。  
    我注意到我的 PID 控制器在从轻负载传输到大负载时会导致电压过冲。  
    轻负载和大负载之间的占空比差异约为0.3。 这种较大的占空比跳变会产生过冲。 如果我减慢 PID 来进行补偿、它会变得太慢。  

    此致
    Damith