This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在直流/直流上实现峰值电流模式控制算法

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104027/tms320f28379d-implementation-of-the-peak-current-mode-control-algorithm-on-dc-dc

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

客户请求其应用支持、请参阅随附的文件以了解详细信息。

e2e.ti.com/.../PCMC_5F00_2ND_5F00_ONLINE.docx

谢谢。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    所附文件中似乎有很多测试结果。 我将查看它、并将在本周结束前再次与您进行讨论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    谢谢、期待您的更新。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月、

    如果想让你知道陈目前是 OOO、你可以在本周的星期五或下周的星期一收到另一个回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew 和 Chen:

    期待这方面的最新情况。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我查看了随附的文档、并在下面提出了一些问题。

    1.您能否让客户画一张他希望看到的波形图? 例如、电流、ePWM 计数器、ePWM 比较器(CMPA/Zero 等)。

    2.我看不到 ePWM 的零点到底在哪里,所以我不能判断当时发生了什么。  

    此外、比较器输出看起来不正确。 电流减小后、为什么 CMPSS 输出仍然为高电平? 是否有另一个阈值?   

    此致、