This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在降压转换器上实现峰值电流模式控制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106912/tms320f28379d-implementation-of-peak-current-mode-control-on-buck-converter

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TIDM-DC-DC-BUCK

您好、团队正在寻求帮助。

使用 TMS320F28379D 评估板。 在硬件实施期间、由于最终所需的栅源电压未正确生成、他们面临一些问题。 根据他们的理解、ePWM 模块的编码部分存在一些问题。

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/171/ID_5F00_B-_2800_1_2900_.docx

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    请给我一些时间来理解您分享的幻灯片、以了解客户的问题。

    谢谢、

    Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    看起来 至少缺少一些初始化部件。 请参阅 TIDM-DC-DC-BUCK (https://www.ti.com/tool/TIDM-DC-DC-BUCK )了解和实现降压转换器的 PCMC。  这是一个专用参考设计、其中包含 DPSDK 中提供的代码。  

    谢谢、

    Qing