This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025-Q1:未使用的引脚复位条件

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106537/tms320f280025-q1-unused-pins-reset-condition

器件型号:TMS320F280025-Q1

各位同事好!

您能不能澄清 第8.6章 TRM 的内部上拉配置要求的措辞。  

其内容为:"复位时、GPIO 处于输入模式并禁用内部上拉电阻。 非驱动输入可能会浮动至 miail 电压、并导致输入缓冲器上浪费击穿电流。"

我们有客户担心这可能是一种危险的情况。 由于您无法在复位后立即配置上拉电阻、因此控制器将在每次启动时处于此状态的时间非常短。您能解释一下在这种情况下会发生什么情况吗?

BR Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    这基本上描述了由于上拉电阻在启动时被禁用、如果引脚上没有外部上拉/下拉电阻器、那么引脚将基本上处于一个"悬空"状态。

    可能发生的情况取决于 GPIO 连接到了什么。 为了避免出现问题、可以使用外部上拉或下拉。 上拉与下拉必须由每个 GPIO 的特定连接决定。

    此致、

    Vince