请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025-Q1 各位同事好!
您能不能澄清 第8.6章 TRM 的内部上拉配置要求的措辞。
其内容为:"复位时、GPIO 处于输入模式并禁用内部上拉电阻。 非驱动输入可能会浮动至 miail 电压、并导致输入缓冲器上浪费击穿电流。"
我们有客户担心这可能是一种危险的情况。 由于您无法在复位后立即配置上拉电阻、因此控制器将在每次启动时处于此状态的时间非常短。您能解释一下在这种情况下会发生什么情况吗?
BR Simon