This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为激活 HRCAP 模块而调用寄存器的正确顺序。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106459/tms320f28388d-proper-order-of-invocation-of-registers-for-activation-of-hrcap-module

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

根据 TRM、HRCLKE 在设置 HRE 之前被设定为1、然而在 CCS 中执行的示例中、调用顺序与 HRCLKE 之前启用的 HRE 相反。 是否有人可以澄清哪些需要先启用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debraj、

    请使用 TRM 中提到的序列。 我们将在未来的版本中更新 C2000Ware 序列。

    感谢您将此事提请我们注意。

    此致、

    Nirav