Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好,
我正在处理一个基于 ccs3.3的基于2808的项目。 在 CCS 上编译、调试和发布没有
问题。 现在、我们将该项目导入到 CCS 11中。 CCS 11可以编译项目并下载
输出文件到 DSP。 但在下载 DSP 后无法正常工作。 我使用 CCS 11将输出文件加载到
将在 ccs3.3中生成的 DSP、它工作正常。
我做了很多努力、在 CCS 11上执行了与原始设置相同的编译设置、但它是这样
只是不起作用、调试时断点被告知存储器外。
我还尝试将项目导入到 CCS 的各个版本中、包括 CCS 4、CCS 6.2、CCS 7和 CCS
10.1.1、所有这些都可以生成输出文件、但在将输出文件下载到 DSP、即 DSP 之后
不奏效。 CCS 是否与2808器件不兼容?
非常感谢。