This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:执行看门狗复位

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111895/tms320f280025c-perform-watchdog-reset

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试使用看门狗执行软件复位、并且一直在使用 TI 示例(C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\watch)、我对提供的示例进行了一些修改、以便能够生成复位、请参阅下面的屏幕截图。

但是、我期望到达入口点(我在那里设置一个断点)、而我跳转至地址0x3F4751、这是 ESTOP0、如反汇编窗口中所示、我是否缺少某些内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已连接到 CCS、则看门狗复位器件会根据仿真启动设置进行引导。 请将仿真引导设置为独立引导、然后它应该可以正常工作。 请使用值0xA500_0000设置地址位置0xD00、然后运行测试。 希望这可以解决这个问题。

    此致、

    Vivek Singh