主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 C2000-GANG
您好、香榭丽舍
我正在向我的客户提出要求。
客户使用相同的操作、可以正常使用四个 Gang 器件中的两个、其中一个器件无法正常为 MCU 供电、另一个器件无法通过下面的空白检查。 在相同的过程中、Gang 配置也是相同的。 为什么下面的 C2000 GANG 的空白检查通过正常? 是否有任何建议/目录?
另一个 C2000 GANG 无法通过如下空白检查、检查 电源是否正常。
我们还尝试了 C2000 ware 简单示例、但错误仍然与下图相同。 那么 、在什么情况下可以导致该误差呢? 或如何调试该 C2000 GANG。 谢谢~