This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:C2000 GANG 关于错误25:空白检查错误

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111761/tms320f280025c-c2000-gang-about-the-error-25-blank-check-err

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000-GANG

您好、香榭丽舍

我正在向我的客户提出要求。

客户使用相同的操作、可以正常使用四个 Gang 器件中的两个、其中一个器件无法正常为 MCU 供电、另一个器件无法通过下面的空白检查。 在相同的过程中、Gang 配置也是相同的。 为什么下面的 C2000 GANG 的空白检查通过正常? 是否有任何建议/目录?

另一个 C2000 GANG 无法通过如下空白检查、检查 电源是否正常。

我们还尝试了 C2000 ware 简单示例、但错误仍然与下图相同。 那么 、在什么情况下可以导致该误差呢? 或如何调试该 C2000 GANG。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    1) 1)与 Gang 进行空白检查失败的器件->您是否能够使用 CCS 或 UniFlash 成功进行空白检查?

    2) 2)如何配置引导模式引脚?  请尝试等待引导、看看这是否有用。

    3) 3)您使用的是什么 Gang 软件? 请检查软件是否与您拥有的 Gang 硬件相同或更新。 如果您使用的是非常旧的软件和最新的 C2000-GANG、则可能存在一定的不兼容性。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香榭丽舍

    1) 1)我们  在所有 C2000 GANG 上使用 CCS 或 UniFlash 成功进行了空白检查;

    2) 2) 引导模式引脚未保留。

    3) 3) 我们从 TI.com 网站下载了最新的软件版本、但问题仍然存在( C2000 GANG 无法通过空白检查)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    很好的一点是、这些器件成功地对 CCS/UniFlash 进行了空白检查、但不在 GANG 上。   

    2.您是否尝试为等待引导配置引导模式引脚?

    3.好的。  

    这需要 Elprotronic 的 Gang 支持团队(他们是 Gang 开发人员)的进一步关注。  请直接通过 support@elprotronic.com 与他们联系。  

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="16728" URL"/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1111761/tms320f280025c-c2000-gang-about-error-25-blank-check-err/4121126#4121126"]您是否尝试配置引导模式引脚等待?[引用]

    芯片在客户的电路板上、不能尝试这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    好的。 让我们通过电子邮件与 Elprotronic 讨论这一点。  现在、我将暂停该线程。

    谢谢、此致、

    Vamsi