This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:EtherCAT 功能无法正常工作

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112002/tms320f28388s-ethercat-feature-is-not-able-to-function

器件型号:TMS320F28388S

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

当 EtherCAT 功能使用运行模式时、如果仅使用一个电路板、并且显示运行状态但无法进行通信、则会报告警告、如下图所示:  

但是、如果使用两块板烧录同一程序、则运行模式可以正常工作(Twincat3不会写入任何程序)。 客户想知道原因是什么。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题已由客户解决、因此我们可以在此处关闭该主题。

    谢谢、此致、

    樱桃