This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:已更改设置并遇到问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110527/tmdssolaruinvkit-changed-a-setting-and-encountered-an-issue

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

大家好、

我的客户在使用德州仪器开发板 TMDSSOLARUINVKIT 时遇到问题、希望获得有关此问题的帮助、请参阅下面的详细信息。

我们按照用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/tidu405b/tidu405b.pdf?ts=1654046656762&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTMDSSOLARUINVKIT)中的步骤操作
并尝试了第6章下的不同构建。 在构建= 3 (第6.3.2章)之前、所有操作都正常。 由于我们居住在德国、我们在 SolarMicroInv-Settings.h 中将 GRGE_FREQ 更改为50
并使用200欧姆电阻器将逆变器输出端连接到230V 电网。 200欧姆负载也是根据 C2000太阳能微型逆变器 QSG 中的建议而定的。
我们的设置也显示在下图中。

当我们通过将 Gui_InvStart 设置为1 (第6.3.2.4章第6点)来打开逆变器时、保险丝熔断。 此外、子卡未连接到 CCS、因为它以前很容易连接。 是否有人可以指导我们解决问题? 我们的连接和所有其他步骤基于用户指南以及与太阳能微型逆变器套件相关的文档。
谢谢。
此致、
5月

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常旧的 H/W 套件/EVM。 可能需要一些时间才能获得答案。 但是、我已经要求合适的专家来研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于115V、60Hz 交流电源、似乎给出了相关说明(UG)。 但对于230VAC、50Hz 交流输入、直流总线的电压不足以将电流驱动到负载中。 电流反向流入直流总线、损坏 H/w 并熔断保险丝。 此外、由于 MCU 控制卡未连接到 CCS、因此会损坏 MCU 控制卡。

    您需要使用其它硬件(如扩展坞)单独检查控制卡(CC)。 如果情况良好、则使用构建1、然后使用构建2分别测试反激式和逆变器级。 如果 CC 不良、则需要使用新的 CC。  

    最糟糕的是、您需要更换整个 H/w

    这是一个非常旧的套件。 我建议您下次使用网格模拟器而不是直接网格连接。  

    Shamim