请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 你(们)好
由于连接损耗、当高电压连接到转换器时、使用去抖器会出现一些问题。 因此、我们决定编写一个简单的应用程序、以便使用串行端口按地址预览变量。
问题在于*。map 文件的格式、因为结构中打包的变量不包含在文件中。 可以找到所有全局变量。
是否可以生成一个文件(易于解析)、其中包含所有变量的名称和地址以及结构成员? 我已经测试 了 ofd2000、 nm2000、但没有成功。