This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:存储器映射文件格式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111691/tms320f28379d-memory-map-file-format

器件型号:TMS320F28379D

你(们)好

  由于连接损耗、当高电压连接到转换器时、使用去抖器会出现一些问题。 因此、我们决定编写一个简单的应用程序、以便使用串行端口按地址预览变量。

问题在于*。map 文件的格式、因为结构中打包的变量不包含在文件中。 可以找到所有全局变量。

是否可以生成一个文件(易于解析)、其中包含所有变量的名称和地址以及结构成员? 我已经测试 了 ofd2000、 nm2000、但没有成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否有一种方法可以读取结构的所有变量的名称和地址。 我正在与编译器专家核实他们是否可以确认。

    谢谢、此致、

    桑托什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有部分解决方案。

    要查看所有全局变量的名称和地址,请使用 names 实用程序 nm2000。  它不显示任何结构成员。

     代码生成工具 XML 处理实用程序中的 global_types_gen 实用程序 显示结构的布局、但不显示任何特定实例的地址。 注意 global_types_gen 无法处理 DWARF 版本4。  有关 更多详细信息、请参阅此论坛主题。

    谢谢、此致、

    乔治