主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C
|
请查看以下为该案例提供的更多信息: 我有开发板 Launchxl-F280049C。 我尝试将 CAN 总线用作接收器和发送器。 我使用了两个示例:CAN_ex1_loopback 和 CAN_Ex5_Transmit _Receive。 对于 CAN_ex1_loopback、我认为我无法感应 CAN-LO 和 CAN-Hi、因此我选择使用 CAN_Ex5_Transmit _Receive 我有一个示波器来感测 CAN-Hi 和 CAN-Lo 信号。 我还将 Arduino uno 与 MCP2515一起用于调试 CAN 总线和进行分析。 使用 Arduino Uno、我可以传输 CAN 消息、并且可以在示波器上看到信号。 使用 LaunchxL-F280049C 并使用 CAN_Ex5_Transmit _Receive 示例、我仍然无法感应 J14上的 CAN-LO 或 CAN-Hi 信号。调试时、我看到它卡在"while (MstxgSuccessful)"中;当使用#define transmit 时、它卡在"while (MsxrxgSuccessful)"行中、当它处于接收模式时 |