This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:参考设计晶振 EOL 更换-是否提供电路图?

Guru**** 2594110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111319/tms320f28379d-reference-design-crystal-eol-replacement---circuit-diagram-available

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379D

TI 朋友和家人、

大家好、我们的 TMS320F28379D 参考设计包括已停产的晶体。  

 替换建议如下:

CTS–403C11A20M00000晶体振荡器适用于我们的应用。

 如果可能、我们可以共享20MHz、20ppm 晶体振荡器的替代推荐电路图?

推荐的替代产品(CTS–403C11A20M00000)似乎是合适的替代产品。

但是、如果可用/可能、我们希望通过电路图进行确认。

如果有、请告知我们。

 此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果您参考"晶体振荡器参数"表下的数据表、您将看到晶体振荡器的要求。 只要他们得到满足,就应该是好的。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    感谢您的快速回答。

    来自友好的 TI 客户"

    我已附上制造器件型号和晶体振荡器电路图、数据表显示晶体温度范围为-20°C 至70°C 标准且温度范围为-40°C 至85°C。 我们需要-40°C 至85°C 的温度范围、请告诉我它可以用于我们的电路中。 请建议对电路图进行任何必要的更改。 请告诉我未来是否有流动晶体振荡器。

    "

    提前感谢您的参与。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 和我与客户的关系相同。
    我对 TMDSCNCD28379D 原理图有一个问题、该原理图的结构与右侧图片类似;从 MCU_X1到 OSC_GND 的电阻器有什么作用?  这似乎与图8-8中的 TMS320F28379D 数据表图示不一致、也与 LAUNCHXL-F28379D 原理图不相似。

    如果要使用1Mohm 电阻器、我本以为它应该位于 TMS320F28379D 的 X1和 X2之间、而不是 X1至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、Chris、

    我们有很多工作要做,所以可能会延误。

    我们不需要或建议在此处使用1MOhm 电阻器。  我不确定参考的来源、因此我们无法真正回答其他供应商的问题。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jason。  我将建议客户移除1Mohm 电阻器。

    参考来自我们自己的 EVM 电路板原理图、该原理图在 TMDSCNCD28379D 上被公认为 DNP。
    客户想知道我们为什么将其放在第一位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    [引用 userid="2201" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1111319/tms320f28379d-reference-design-crystal-EOL 替换--circuit-diagram 可用/419959#4119959"]参考来自我们自己的 EVM 板、可在 TMDSC37D 上验证其为 DN289P 原理图。
    客户想知道我们为什么将其放在第一位。[/报价]

    DNP 电阻器的用途是用户希望使用10MHz 内部零引脚振荡器进行评估。 在这种情况下、它们会将晶振(X1)脱焊并使用0欧姆电阻器填充 R24、以将 MCU_X1连接到 VSS (根据器件数据表)。 生产板上不需要该电阻器。

    我们建议客户咨询晶体供应商、以组装一个与 C2000器件良好配合使用的晶体。 晶体供应商通常可以使用所选的晶体来表征电路板/器件的特性。

    此外 、https://www.ti.com/lit/spracz9中的第3.6节 可能会为您和客户提供有用的信息。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、感谢您的进一步澄清。  这很有帮助。