This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:使用单核"S"和双核"D"部件可互换

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111470/tms320f28375d-using-the-single-core-s-and-the-dual-core-d-parts-interchangeably

器件型号:TMS320F28375D

我的客户正在寻找解决电源短缺问题的解决方案、并询问是否有方法在不更改编程映像的情况下使用"D"部件代替"S"部件。 有可能吗? 我特别关注器件 ID 和装配线中零件的编程。 您是否有相同的顾虑? 欢迎提出任何意见。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    让我与内部人员核实一下、并在明天返回给您。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    他们使用的是哪种编程器?   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个位置具有不同的编程器。 您能不能用通用术语来评论使用"D"和"S"器件与同一程序映像互换的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    如果程序员查看器件标识寄存 器来确定是否允许程序操作、那么切换器件可能不起作用。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了您提到的问题之外、还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    从编程的角度来看、我没有看到任何其他问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi