This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:是否可以将 PWM6、PWM7、PWM8与 PWM1同步、并且不会使 PWM4和 PWM5停止运行

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111270/tms320f28377s-can-i-synchronous-pwm6-pwm7-pwm8-with-pwm1-and-do-not-inilization-the-pwm4-and-pwm5

器件型号:TMS320F28377S

我使用的是 TMS320F28377S 100引脚封装、它只有 PWM6、PWM7、PWM8等。我的问题是、我能否将 PWM6、PWM7、PWM8与 PWM1同步、而不会将 PWM4和 PWM5进行干燥。我只需将 PWM1和 PWM6、PWM7、PWM8进行干燥。

为了同步 PWM6、PWM7、PWM8、如果还有其他事情需要我做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、您可以这么做。 您可以根据要求从 EPWM1生成 ePWM 同步输出信号并将其馈送到 EPWM6/7/8模块。

    路径显示在您共享的图像中。

    谢谢、

    Aditya