This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28384D、TMS320F28386D 和 TMS320F28388D 之间的差异

Guru**** 2959240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111344/tms320f28388d-difference-between-tms320f28384d-tms320f28386d-and-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我想知道这些版本的 C2000微控制器之间的区别。  

我发现 TMS320F28388D 没有功能安全。

除此之外、这些版本之间还有什么其他差异。

我们正在尝试选择具有以下特性的处理器:EtherCAT、功能安全和连接管理器。

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharath、

        请参阅 www.ti.com/lit/SPRSP14第8页的器件比较表 、了解不同器件型号之间的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharath、

    EtherCAT 仅在 F28388D 和 F28388S 配置上可用。 所有这些都包括连接管理器和功能安全。

    请参阅这些文档、了解我们用于 C2000的功能安全解决方案的概述

    工业: http://www.ti.com/lit/swab013

    汽车电子: http://www.ti.com/lit/swab014 

    对于 F2838x、我们将在今年晚些时候完成安全手册和器件认证。

    C2000Ware 中已包含软件诊断库  

    根据 NDA、该安全包在 Beta 版本中通过当地销售提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hareesh 和 ChristiClearman 为我介绍了这些资源。 当我在网站上查看 F28388D 时、它不符合功能安全标准。

     今年晚些时候获得认证、该处理器还将符合功能安全标准?

    谢谢、

    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的