This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ePWM 变量错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111055/tms320f28377d-epwm-variable-error

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我无法成功跟踪此错误。 我有一个代码集可以使用、另一个代码集不起作用、我无法分辨它们之间的差异。 错误是

"未解析的符号_ePWM、首先在 C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\libraries\calibration\HRPWM\f2837xd\lib\SFO_v8_Fpu_lib_build_c28_cff.lib 中引用 "

地图显示……

不适用  undefe_ePWM     

有什么关于去哪里看的想法?

            谢谢

                Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了它、对结构进行了注释