This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110875/tms320f28069-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

1) 1)上图位于文件中的 lab5b 中://C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/docs/labs/instaspin_labs.pdf。 此处提到的仿真是如何工作的?  

2) 2)系统是否实施了“增加 KP”,或要求用户执行?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何特殊的仿真工具、它只是一个典型的 PI 控制器、需要根据用户的系统进行调整。 客户可以参考实验中的计算公式、并使用默认值根据实际运行状态对其进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/111085/tms320f28069-tmdshvmtrin/4116917#4116917"]使用默认值

    只需确认、该"默认值"的剂量 由系统本身计算? "调整它们"是否也是指由用户自己调整值?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流 PI 控制器的增益根据电机参数进行计算。 根据 逆变器参数计算速度 PI 控制器的增益。 这些计算 参数作为起始点的基准、用户应根据系统对其进行调整。