This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何构建多个构建配置?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111280/tms320f28379d-how-to-build-multiple-build-configruations

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想为一个项目构建多个配置。

我如何在 CCS 11中做到这一点?

此致、
Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    请查看以下屏幕、了解如何构建所有配置。

    右键单击该项目、转至'Build Configurations -> Build All'。 它将构建配置。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    这会在工作区中编译所有工程、但不会编译所选工程的所有编译配置。

    此致、
    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为"工作集配置"在这里可能会有所帮助。  
    ANS:遗憾的是、无法构建多个构建配置、而是具有预定义配置的多个项目。

    此致、
    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    如果您选择了该工程、然后转至"Build Configurations"并选择"Build All"、它将编译所选工程的所有编译配置、而不是工作区的所有工程。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    若要进一步添加、如果您只看到一个配置构建日志、则构建控制台将显示"Pin Console"。 请参阅下面的屏幕。

    现在、您应该能够看到所有配置的构建日志。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、你是对的。
    我从主菜单中打开了"Build All"、而不是在特定项目上点击鼠标右键按钮菜单。

    此致、

    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此提示。