This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:不同 RAM 类型的访问速度

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111186/tms320f28379d-access-speeds-for-different-ram-types

器件型号:TMS320F28379D

您好!

在手册中、DRAM 和 GSRAM 之间的差异主要是保护机制、但在从 RAM 执行代码时、我找不到任何有关相对性能的显式信息。

是否有人可以确认 DRAM 中运行的代码与 GSRAM 在性能上是否有差异?

谢谢你。

Kier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="479799" URL"~μ C/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1111186/tms320f28379d-access-cortse-for-different–ram-types"]是否有人可以确认 DRAM 中运行代码与 GSRAM 相比在性能上是否有任何差异?[/quote

    该器件上的所有 RAM 都是0等待状态、因此具有相同的性能。 与 GSRAM 的唯一区别是 GSRAM 块在不同的 CPU 子系统之间共享、因此如果同时对同一 GSRAM 块进行多次访问、则由于仲裁、将会出现额外的等待状态。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!