This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:C2000软件和 RTOS 支持状态

Guru**** 2931510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110136/tms320f280037c-c2000-software-and-rtos-support-status

器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

我对 C2000有疑问。

・C2000是否支持 TI-RTOS 或 Free-RTOS 等 RTOS?
・C2000是否支持 TCP/IP 协议栈?
・C2000是否支持 DMA 链传输或块传输?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="465179" URL"~支持/microsoftware/C2000-microsoftware-group/c2000-f/c2000-microsoftware-forume/1110136/tms320f280037c-c2000-software-and-rtos-support-status"] C2000是否支持 TI-RTOS 或 Free-RTOS 等 RTOS?

    是的、C2000支持 TI-RTOS 和 FreeRTOS、但建议用户继续使用 FreeRTOS。 下面是 C28x FreeRTOS 端口的 GitHub 链接和可用作参考的演示。 C28x 特定内容可在这些 epos 中的 CCS 文件夹下找到。

    https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Community-Supported-Ports

    https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Community-Supported-Demos

    [引用 userid="465179" URL"~μ C/support/microsoftware/C2000-microsoftware-group/c2000/f/c2000-microsoftware-forume/1110136/tms320f280037c-c2000-software-and-rtos-support-status"] C2000是否支持 DMA 链传输或块传输?

    是的、DMA 在大多数基于 C28x 的器件中可用。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    C2000是否支持 TCP/IP 协议栈?

    C2000支持 F2838x 器件上的 LWIP TCP/IP 堆栈,C2000Ware 提供 基于 LWIP (开源 TCP/IP 堆栈)的 Web 服务器和 UDP 示例 请注意,这是裸机,不使用任何 RTOS。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vasudha

    >是的、C2000支持 TI-RTOS 和 FreeRTOS、但建议用户继续使用 FreeRTOS。

    请告诉我、您建议使用 FreeRTOS 而不是 TI-RTOS 的原因、您可以回答。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FreeRTOS 是目前使用的最常用 RTOS 之一。 我们计划在 C2000Ware 中支持 FreeRTOS 端口和演示、但对 Sys-BIOS 的未来支持有限。

    谢谢
    Vasudha