This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:TMS320F280045/TMS320F280049PZS

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280045, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110869/tms320f280045-tms320f280045-tms320f280049pzs

器件型号:TMS320F280045
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049

大家好、  

快速问题、 由于电源问题、我们的想法是从 TMS320F280045切换到 仅 集成了额外 CLA 的 TMS320F280049PZS 或 TMS320F280049CPZS。  

如果使用完全相同的外设(因此不是 CLA),我们是否可以将相同的二进制文件加载到 TMS320F280049 (C) PzS 中? 这将极大地促进 认证事项。

此致、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要没有与 CLA 相关的代码、同一个二进制文件就可以工作。

    谢谢、此致、

    桑托什