This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:有关通过 UART/虚拟通信端口为 DRV8312EVM 在 Windows GUI 和 CC2803x ISO DIMM 之间使用的通信协议的信息

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110598/instaspin-bldc-information-regarding-comm-protocol-used-between-windows-gui-and-cc2803x-iso-dimm-over-uart-virtual-comm-port-for-drv8312evm

器件型号:INSTASPIN-BLDC
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、我已经将 CC2803x 和 DRV8312EVM 的组件设计到了我的项目中、但我使用主机微控制器作为通过 UART 连接到 C28035的 Windows "GUI"接口。  我注意到、通信协议主要隐藏在代码项目的库文件中、这使得将代码移植到主机变得困难。  不必通过逻辑分析仪对协议进行逆向工程、您是否会与我共享通信协议?  我只希望能够将命令从 Windows GUI 复制到我的主机上、而无需再控制 BLDC 电机。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 它是由第三方提供的非常旧的传统 GUI。 TI 没有库的源代码。 controlSUITE 中已发布所有文件。