This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:可通过 TI F28388D 中的 C28x 内核访问 MCAN 寄存器

Guru**** 2593490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106557/tms320f28388d-accessibilty-of-mcan-registers-by-c28x-core-in-ti-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我想知道 F2838x 的 C28x 内核或仅 ARM 内核支持何种 MCAN。

在 TRM 和数据表中、提到 MCAN 仅受 ARM 内核支持。 如果是这种情况、为什么 TRM 在 C28x 外设中断表中提到 MCAN 中断?

谢谢、

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

       MCAN 可由 CPU1和 M4访问。 我们正在更新数据表和 TRM。 但是、www.ti.com/lit/SPRACU9 在多个地方提到了这一点、但:

    "代码示例在 TMS320F28388D MCU 的 CPU1 (28x)上进行了测试;"

    "在 TMS320F2838xD 和 TMS320F2838xS 等器 件上、MCAN 模块可由 CPU1 (28x)或连接管理器(M4)控制。"

    "对于 TMS320F2838xD 和 TMS320F2838xS 器 件、一些示例可能有两个版本、一个版本在 CPU1 (28x)上运行、另一个版本在 CM (M4)上运行。"