This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425EVM:设计帮助建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105859/drv425evm-design-help-recommendation

器件型号:DRV425EVM
主题中讨论的其他器件: DRV425

各位专家:

你好。 在该查询中寻求您的帮助:

大家好、我已经购买了 DRV425evm、 我在一个项目中使用它来检测家庭中使用的电缆的磁场。我使用的微控制器是 Arduino uno R3、它具有一个非常不够用的 ADC。我想根据我想提出的其他问题来了解这一点 将其用于数字滤波、而 DRV425evm 正以差分模式使用。对于滤波、我需要隔离60Hz 信号、我知道带通滤波器最适合此应用、但信号处理并不是我的强项、您会推荐什么? 这意味着我有两个。您认为您可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我可以协助使用 DRV425、但数字滤波或信号处理更是信号处理团队的问题。  他们没有使用我们的处理器、因此我不知道该团队能提供多少帮助。   

    对于2个 DRV425的使用、用户需要了解位置以及每个 DRV425看到的字段。  如果放置正确、则可以使用一个将信号组合在一起的电压 、如本文档所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢您提供这些信息。 我们将等待 MCU 团队的响应。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    您正在开始另一个线程吗?  除非我们转移到他们的组、否则他们通常不会查看此主题。  否则、它们将不会看到此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我正在寻找 C2000 MCU 团队的解决方案、希望他们能支持这个问题。

    感谢您的快速响应。

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    我为此创建了一个单独的线程:

    您是否会推荐用于数字滤波的微控制器、而 DRV425evm 正用于差分模式? - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    再次感谢。

    此致、
    阿尔基·A.