This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:2个 MCU 的同步

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104764/tms320f28377s-syncronization-of-2-mcu

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我有两个系统、其中包括 MCU、它们有 PWM 输出。 那么、我的问题是、如何对这两个系统 PWM 输出进行同步?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 这2个 MCU 不在同一电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用 ePWM EXTSYNCOUT 和 EXTSYNCIN 在不同器件之间同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否适用于嘈杂环境中 MCU 之间的长距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28377S-100PZP 系列上是否没有 EXTSYNCOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号必须长距离传输、则必须在电路板设计中保护该信号免受外部噪声的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在该封装中、该引脚不可用。 因此、我们需要另一种方法来创建链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、有解决方案吗? 或者、您对这种方式有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有 CLB 的器件型号? 您有377S 还是379S?

    我在您的问题中看到您使用的是377S、您拥有的器件型号是吗?

    我们可以使用 CLB 将信号拉出、但377S 没有该信号。

    如果没有 CLB、我唯一能想到的另一种解决方案是使用 ePWM 模块在 CTR=0上生成一个短脉冲、然后将其发送到 GPIO 并在另一个器件上用作 EXTSYNCIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在使用 TMS320F28377SPZPT。所以我只有一个解决方案、您已经说过生成脉冲并使用它、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!