This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105327/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

e2e.ti.com/.../QUESTION.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ao、你好

    此查询已分配给专家。 周一美国假期、请预计延迟回复。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AO、

                 列出的特性是 CPU 内核的功能。 这并不意味着所有这些功能都是作为器件中的特性实现的。 许多 C2000器件甚至没有 EMU0/EMU1引脚。 请注意、表上方的行"A target system is not required to support any mode than normal mode"(目标系统不需要支持正常模式以外的任何模式)。 在这个器件中只执行正常模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 TMS320F28335芯片没有 器件运行模式的从模式吗? 它可以在哪个芯片上工作?

    "目标系统不需要支持正常模式以外的任何模式。" 在该器件中只执行正常模式。--- 是的!  但是   28335器件中实现了"等待复位"模式和"保留用于测试"模式、为什么从模式是特殊的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="523049" URL"/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1105327/TMS320F28335-TMS320F28335/4095988#4095988"]您是否意味着 TMS320F28335芯片没有 器件运行模式的从模式? [/报价]

    正确。

    [引用 userid="523049" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1105327/TMS320F28335-TMS320F28335/4095988#4095988"]它可以在哪个芯片上工作?

    没有 C2000器件支持此模式。

    您可以参阅 SPRU430以了解有关指令集、流水线等的更多信息。有关特定于器件的功能、请仅参阅数据表 www.ti.com/lit/SPRS439。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以删除或恢复《TMS320C28x DSP CPU 和指令集参考指南》的表7.2中的 salve 模式是个好主意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已记录此更正。 我们将在下一次更新文档时包含它。