This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:使用适用于 TIDM-02002的 powerSUITE 与 CRD-22DD12N wolfspeed 板

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105947/tidm-02002-using-powersuite-for-tidm-02002-with-crd-22dd12n-wolfspeed-board

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

您好!

我目前正在开发 用于(CRD-22DD12N) 22kW 双向高效直流/直流转换器的控制器。 TI TIDM-02002电路板中使用的相同控制方案是否适用于此设计? 是否可以将 TI powerSUITE 用于 wolfspeed 板? 前提是我使用的是 TI MCU

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我想可以使用整个软件框架。 但是、这并不意味着您可以直接将 TIDM-02002软件用于 wolfspeed 设计。

    wolfspeed 设计还使用 TI 器件(F2837X)、可以提供更多详细信息。

    最棒的

    John