This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:固件通过 USB 更新所有内核

Guru**** 2593940 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105311/tms320f28388d-firmware-updates-all-cores-by-usb

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好。

我希望通过 USB 对所有内核(CPU1、CPU2、CM)进行固件更新  

在这种情况下、 应使用哪个内核来更新固件?

实际上、我打算使用 USB_EX7_host_msc.c 我还发现有 USB_EX7_host_msc_cm.c

在这些程序中、我想我只能使用 CPU1或 CM 内核。

CPU1和 CM 内核是否可以更新所有内核的固件?