This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320f28069

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSDOCK28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104452/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSDOCK28069

连接到目标时出错:(错误-1155 @ 0x0)

 我在将闪存上传到 F28069时遇到问题。 之后、我得到错误:(错误-1155 @ 0x0)  

C28xx:连接到目标时出错:(错误-1155 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制器件唤醒。 选择"OK"来尝试完成调试连接。 (仿真包9.4.0.00129)

可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是新设计还是 TI EVM? 它以前是否正常工作、或者您是第一次尝试使用此系统?

    您能不能看一下这个主题? 在此主题中、Bret 列出了可能的原因以及如何缩小问题范围的指针。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/270397/error--1135-0x0-when-debugging-f28335

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

            它以前工作正常、我能够调试代码。

             我今天做了一些测试、使用外部电源为电路板供电、并使用外部仿真器将其连接在一起、同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zainul、

    这是 TI EVM 还是您的定制板? 您可以在"等待引导"模式下尝试吗?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

            这是 TI EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

            我在新电路板上尝试过、第一次使用、但当我第二次尝试时、我遇到了相同的问题。

    谢谢、此致、

    Zainul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在"等待引导"模式下尝试过? 您能否检查电路板上的 XRS 引脚?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

             如果代码安全模块区域 意外更改、这会导致我遇到的问题。

    谢谢、此致、

    Zainul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zainul、

    您是否在"等待引导"模式下尝试过? 您第一次对哪个应用程序进行编程? 是您的自定义应用程序还是 C2000Ware 中的示例? 您是否启用了看门狗?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、  

    等待引导模式的提示是我们问题的解决方案。 我们使用 TMDSDOCK28069、但未意识到 SW1开关的默认设置将从闪存引导。 因此、前两到三个调试会话是可能的、但之后、我们得到了上面 Zainul 提到的错误。  

    现在、DIP 开关已正确设置、可以进行调试。

    我在这里的问题是、这个等待模式是针对 F28069控制器的特殊模式还是与评估板相关的模式? 我们还将 TI28335与旧的 eZdsp 评估板结合使用、我们从未遇到过这样的问题。