This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 f2838x 系列的一般问题

Guru**** 2530530 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105062/tms320f28388d-general-queries-regarding-f2838x-family

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我一直在研究 HRCAP 模块、并且有以下问题、我无法找到这些问题的答案。

  • HRCAP Type2与 HRCAP Type1有何不同? 另外、如外设参考指南中所述、是否可以详细说明同步相关调整的改进。
  • 在哪里可以找到 f2838x/f28003x/f28004x 系列 HRCAP 模块的实现示例、因为 CCS2000ware 中不提供这些示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="522815" URL"~/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1105062/tms320f28388d-general-qualsing-regard-f2838x-family"]HRCAP Type2与 HRCAP Type1有何不同? 另外、如外设参考指南中所述、是否可以详细说明同步相关调整的改进。

    SYNC 相关的增强功能包括添加一个 ECAPxSYNCINSEL 寄存器。 这使得能够将外部 SYNC 信号接收到 ECAP 模块。 关于 HRCAP 中的2类增强功能、让我回到文档方面。 这主要是2类 ECAP + HR 功能、但我将与设计文档专家再次核实、并返回给您。

    [引用 userid="522815" url="~/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1105062/tms320f28388d-general-qualse-regard-f2838x-family"]我们在哪里可以找到 f2838x/f28003x/f28003x/f28003x*系列 HRCAP 模块的实施示例、因为这些软件不可用[引用]

    C2000Ware_XX/driverlib/中提供了示例 f28003x 和 f28004x 的/examples/hrcap、而它们可从 C2000Ware_XX/driverlib/获取 /examples/C28x/hrcap

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 F2838x 技术参考手册中捕获的2类同步相关增强片段:

    谢谢、
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="462934" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1105062/tms320f28388d-general-quise-regard-f2838x-family/4095268#4095268"]这主要是2类 ECAP + HR 功能、但我将与专家/专家文档一起查询。]

    在与设计专家确认之后、HRCAP 基本上没有增强功能、但它是 ECAP 增强功能。 简而言之、 HRCAP (类型–2)将是 ECAP (类型–2)+ HR 功能。

    ECAP 2类具有与同步相关的增强功能。

    谢谢、

    Aditya