This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPREX28335:仿真器不能连接到 DSP28335。

Guru**** 2584555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104350/tmdsprex28335-the-emulator-cannot-be-connected-to-dsp28335

器件型号:TMDSPREX28335

您好,团队

提示错误消息

C28xx:连接到目标时出错:(错误-233 @ 0x0) JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎被一个卡在一个或卡在零的故障断开。 (仿真包9.7.0.00213)

希望尽快收到答复

此致,

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接之前是否成功、现在是否停止工作? 您能否检查以确保所有 GND 引脚和 VDD 引脚具有正确的电压。  

    如何设置 CCXML 文件?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况发生之前、DSP 芯片和开发板可以正常工作。 通过测量、芯片 I/O 电压约为3.3V、芯片内核电压约为1.88v。 此外、CCXML 文件的配置与之前的正常工作相同。 具体配置如图所示。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 James:

    这通常是由硬件中的某项功能造成的。 请查看以下各项 :https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back 

    此致、

    Marlyn