This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:SPI 接口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV8301, BOOSTXL-DRV8305EVM, LAUNCHXL-F28027F, CONTROLSUITE, TMS320F28379D, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102004/drv8305-spi-interface

器件型号:DRV8305
主题中讨论的其他器件: DRV8301LAUNCHXL-F28027FcontrolSUITETMS320F28379DMOTORWARE

大家好、我正在使用午餐板 TMS320F29379D + DRV8305处理 BLDC 含传感器电机。我的问题是:

1. 无故障针脚始终接通,对吧?

2.对于 SPI 接口、需要什么配置? 我删除了 J1P、JP2和 JP3。但无法获取输出。  

我从 INSTASPIN BLDC=>DRV8301.h 库获取 DRV8305的参考代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!  

    问题:当您提到 nFAULT 引脚始终处于"打开"状态时-您是说它在3.3V/5.0V 时始终处于高电平、还是在0V 时始终处于低电平?  

    至于 SPI 接口、我认为该器件仅具有 SPI 接口型号、因此我认为 SPI 引脚应默认连接。  

    问题: 您是否正在使用 BOOSTXL-DRV8305EVM PCB?

    • (用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvuai8a/slvuai8a.pdf)
    • 对于 LAUNCHXL-F28027F 版本、SPI 信号:SCLK、SDO、SDI、nSCS 应从 launchpad 至 BoosterPack 连接的接头引脚自动连接
    • 但是、由于您使用的是不同的 Launchpad、因此可能需要确保根据 BoosterPack 引脚排列正确连接引脚

    请告诉我们这是否能解决您的问题。 谢谢!

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    问题:当您提到 nFAULT 引脚始终处于"打开"状态时-您是说它在3.3V/5.0V 时始终处于高电平、还是在0V 时始终处于低电平?  

    ANS:故障引脚始终为"打开"、表示在3.3v 下为高电平。

    问题: 您是否正在使用 BOOSTXL-DRV8305EVM PCB?

    答:是的。

     当通过寄存器配置将 ENGATE 置为高电平时、nFAULT LED 变为关闭表示低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是使用霍尔传感器控制 BLDC 电机。 (午餐垫28379D + DRV8305)

    我的问题是:

    由于 SPI 接口(移除了 JP1、JP2和 JP3)、eQEP GPIO 被禁用、我应该在哪里连接霍尔传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!

    nFAULT 低电平有效、这意味着当 nFAULT = 0V 时指示故障、而当 nFAULT = 3.3V 时指示无故障。 此外、 在 BOOSTXL-DRV8305EVM 上、nFAULT LED 在 nFAULT 为0V 时亮起、而 nFAULT 为3.3V 时 LED 熄灭。

     nFAULT LED 在 ENABLE 被拉至高电平前处于开启状态是正常的、因此这是预期的行为。

    BOOSTXL-DRV8305EVM 专为无传感器 FOC 控制而设计、因此可能需要对代码进行重大修改以支持霍尔传感器控制。 您是否计划使用传感梯形控制? 您能否提供指向您正在使用的确切参考代码的链接?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    问:您是否计划使用传感梯形控制? =>是的。

    正如您提到的"为支持霍尔传感器控制而对代码进行重要修改"、您能详细说明如何实现这一点吗?

    参考代码链接:(除了生成两个 PWM、而不是使用1个 PWM 和其他上的 PWM)

    controlSUITE

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored

    我的代码是:

    //
    // Included Files
    //
    #include "F28x_Project.h"
    //#include "Example_posspeed.h"
    
    //#define u 1;
    //#define v 0;
    
    __interrupt void cpu_timer0_isr(void);
    
    //
    // Globals
    //
    
    #define EPWM1_MAX_DB   0x01
    #define EPWM2_MAX_DB   0x01
    #define EPWM3_MAX_DB   0x01
    
    #define val  600
    #define ISRFRQ  100
    #define ISRTIME  100
    
    //
    // Globals
    //
    
    //POSSPEED qep_posspeed = POSSPEED_DEFAULTS;
    Uint16 InterruptCount = 0;
    //Uint16 u;
    int cnttt;
    int pin;
    unsigned int pos16bval;
    unsigned int temp1;
    float angle;
    float var;
    int mechthe;
    volatile long i;
    Uint16 A = 0;
    //unsigned int x1;
    //unsigned int x2;
    float x1;
    float x2;
    float diff;
    float speed;
    float speed_1;
    //unsigned int diff;
    //unsigned int speed;
    Uint16 GPIO_54;
    Uint16 GPIO_55;
    Uint16 GPIO_57;
    
    Uint16 CmtnTrigHall = 0; // Output: Commutation trigger for Mod6cnt input (0 or 0x7FFF)
    Uint16 CapCounter = 0; // Variable: Running count of detected edges on ECAP1,2,3
    Uint16 DebounceCount = 0;   // Variable: Counter/debounce delay current value
    Uint16 DebounceAmount = 10; // Parameter: Counter delay amount to validate/debounce GPIO readings
    Uint16 HallGpio = 0;        // Variable: Most recent logic level on ECAP/GPIO
    Uint16 HallGpioBuffer = 0; // Variable: Buffer of last logic level on ECAP/GPIO while being debounced
    Uint16 HallGpioAccepted = 0; // Variable: Debounced logic level on ECAP/GPIO
    Uint16 EdgeDebounced = 0; // Variable: Trigger from Debounce function to Hall_Drv, if = 0x7FFF edge is debounced
    Uint16 HallMap[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; // Variable: ECAP/GPIO logic levels for HallMapPointer = 0-5
    Uint16 CapFlag = 0; // Variable: ECAP flags, indicating which ECAP detected the edge
    Uint16 StallCount = 0xFFFF; // Variable: If motor stalls, this counter overflow triggers
    //           commutation to start rotation. Rotation is defined as
    //           an edge detection of a hall signal.
    Uint16 HallMapPointer = 0; // Input/Output (see note below): During hall map creation, this variable points to the
    //            current commutation state.  After map creation, it
    //            points to the next commutation state.
    int16 Revolutions = -10; // Parameter: Running counter, with a revolution defined as 1-cycle
    //            of the 6 hall states
    Uint16 CmtnPointer = 0;
    //
    Uint16 Hall_SeqArray[50];
    // Function Prototypes
    //
    //void initEpwm();
    //__interrupt void prdTick(void);
    
    void InitEPwmExample();
    
    void HALL3_CREATE_MAP( void);
    void HALL3_NEXT_STATE_MACRO();
    void HALL3_DETERMINE_STATE_MACRO();
    void HALL3_READ_MACRO();
    void HALL3_DEBOUNCE_MACRO();
    
    void comm(void);
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
       // static int idx = 0;
    
    //
    // Step 1. Initialize System Control:
    // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
    // This example function is found in the F2837xD_SysCtrl.c file.
    //
        InitSysCtrl();
    
    //
    // Step 2. Initialize GPIO:
    // This example function is found in the F2837xD_Gpio.c file and
    // illustrates how to set the GPIO to its default state.
    //
    
        InitGpio();
    
        GPIO_SetupPinMux(34, GPIO_MUX_CPU1, 1);
        GPIO_SetupPinOptions(34, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
        GPIO_SetupPinMux(54, GPIO_MUX_CPU1, 5);
        GPIO_SetupPinOptions(54, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
        GPIO_SetupPinMux(55, GPIO_MUX_CPU1, 5);
        GPIO_SetupPinOptions(55, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
        GPIO_SetupPinMux(57, GPIO_MUX_CPU1, 5);
        GPIO_SetupPinOptions(57, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
        EALLOW;
        GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;
        EDIS;
    
    
    // For this case only init GPIO for eQEP1 and ePWM1
    // This function is found in F2837xD_EQep.c
    //
    
        CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1 = 1;
        CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2 = 1;
        CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3 = 1;
    
        InitEQep1Gpio();
        InitEPwm1Gpio();
        InitEPwm2Gpio();
        InitEPwm3Gpio();
    //
    // Step 3. Clear all __interrupts and initialize PIE vector table:
    // Disable CPU __interrupts
    //
        DINT;
    
    //
    // Initialize the PIE control registers to their default state.
    // The default state is all PIE __interrupts disabled and flags
    // are cleared.
    // This function is found in the F2837xD_PieCtrl.c file.
    //
        InitPieCtrl();
    
    //
    // Disable CPU __interrupts and clear all CPU __interrupt flags:
    //
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
    
    //
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    // This will populate the entire table, even if the __interrupt
    // is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
    // The shell ISR routines are found in F2837xD_DefaultIsr.c.
    // This function is found in F2837xD_PieVect.c.
    //
        InitPieVectTable();
    
    //
    // Interrupts that are used in this example are re-mapped to
    // ISR functions found within this file.
    //
    
        EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected registers
        PieVectTable.TIMER0_INT = &cpu_timer0_isr;
    
        //  PieVectTable.TIMER1_INT = &cpu_timer1_isr;
        //  PieVectTable.TIMER2_INT = &cpu_timer2_isr;
        EDIS;
    
        InitCpuTimers();
    
        ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, ISRFRQ, ISRTIME); // 50000 =50ms , 100000=100ms, 10000=10ms
    
        CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4001;
        //  Step 5. User specific code, enable __interrupts:
        // Enable CPU INT1 which is connected to CPU-Timer 0:
        //
        //IER |= M_INT3;
        IER |= M_INT1;
    
        //
        // Enable TINT0 in the PIE: Group 3 __interrupt 1
        //
        // PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;
        PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
    //
    // Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
    //
        EINT;
        // Enable Global __interrupt INTM
        ERTM;
        // Enable Global realtime __interrupt DBGM
    
        // qep_posspeed.init(&qep_posspeed);
        //POSSPEED_Init();
       // InitECapture();
    
        DebounceAmount = 0;
        Revolutions = -3;
        HALL3_DETERMINE_STATE_MACRO();
    
        HallGpioBuffer = HallGpio; /* Init with current ECAP/GPIO logic levels*/
        HallGpioAccepted = HallGpio; /* Init with current ECAP/GPIO logic levels*/
        // GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0=u;
        EALLOW;
        CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
        EDIS;
    
        InitEPwmExample();
    
        EALLOW;
        CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
        EDIS;
        for (;;)
        {
    
    
        }
    
    }
    
    __interrupt void cpu_timer0_isr(void)
    {
        GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO34 = 1;
    
        HALL3_READ_MACRO();
    
        if (HallGpioAccepted == 5)
    
        {
            CmtnPointer = 0;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 1)
        {
            CmtnPointer = 1;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 3)
        {
            CmtnPointer = 2;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 2)
        {
            CmtnPointer = 3;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 6)
        {
            CmtnPointer = 4;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 4)
        {
            CmtnPointer = 5;
        }
        comm();
    
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    
    }
    
    
    // InitEPwm1Example - Initialize EPWM1 configuration
    //
    void InitEPwmExample()
    {
        EPwm1Regs.TBPRD = 1200;                        // Set timer period
        EPwm2Regs.TBPRD = 1200;                        // Set timer period
        EPwm3Regs.TBPRD = 1200;                        // Set timer period
    
        EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
        EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
        EPwm3Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
    
        EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter
        EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter
        EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter
    
        //
        // Setup TBCLK
        //
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV2;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV2;          // Slow so we can observe on
        EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
        EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
        EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV2;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
        EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV2;          // Slow so we can observe on
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV2;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV2;          // Slow so we can observe on
                                                       // the scope
    
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_IMMEDIATE;    // Load registers every ZERO
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_IMMEDIATE;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    
        EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_IMMEDIATE;    // Load registers every ZERO
        EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_IMMEDIATE;
        EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_IMMEDIATE;    // Load registers every ZERO
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_IMMEDIATE;
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
        //    //
        // Setup compare
        //
        EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
        EPwm1Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
        EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
        EPwm2Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
        EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
        EPwm3Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
    }
    
    void comm()
    {
        static Uint16 CmtnPointer_Prev = 0x0;
        static  int idx=0;
    //    Uint16 HallGpioBitA, HallGpioBitB, HallGpioBitC;
    //
    //    HallGpioBitA = GPIO_ReadPin(54);
    //    HallGpioBitB = GPIO_ReadPin(55);
    //    HallGpioBitC = GPIO_ReadPin(57);
    //
    //    HallGpio = (HallGpioBitA << 2) + (HallGpioBitB << 1) + HallGpioBitC;
    
        if(CmtnPointer != CmtnPointer_Prev)
        {
            Hall_SeqArray[idx] = HallGpioAccepted;
    
            if (idx <= 49)
            {
                idx = idx + 1;
            }
            else
            {
                idx = 0;
            }
    
        if (CmtnPointer == 0)
        {
            /*    InitEPwm1Example();         //1&6
             // InitEPwm2Example();
             InitEPwm3Example();*/
    
            EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //2
            EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //5
    
            EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //4
            EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //3
    
            EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;         //1
            EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;         //6
    
    
            EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2; /* Set high when CTR = CMPA on UP-count             */
            EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
            EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2; /* Set high when CTR = CMPA on UP-count             */
            EPwm3Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
    
        }
    
       if (CmtnPointer == 1)
        {
            /*  // InitEPwm1Example();         //1&4
             InitEPwm2Example();
             InitEPwm3Example();*/
    
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;       //4
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;       //5
    
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;       //2
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;       //1
    
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;       //6
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;       //3
    
           EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;         //3
           EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
           EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2;         //6
           EPwm3Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
        }
    
       if (CmtnPointer == 2)
        {
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;       //3
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;       //6
    
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;       //2
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;       //1
    
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;       //5
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;       //4
    
           EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2;         //4
           EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
           EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;         //5
           EPwm3Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
        }
    
    if (CmtnPointer == 3)
        {
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //2
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //3
    
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //6
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //5
    
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;         //1
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;         //4
    
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2; /* Set high when CTR = CMPA on UP-count             */\
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
        EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2; /* Set high when CTR = CMPA on UP-count             */\
        EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
        }
    
    
    
     if (CmtnPointer == 4)
        {
         EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;      //1
         EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;      //4
    
         EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;      //5
         EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;      //6
    
         EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;      //2
         EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;      //3
    
         EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;         //3
         EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
         EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2;         //2
         EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
        }
    
    
    
     if (CmtnPointer == 5)
        {
         EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //1
         EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //6
    
         EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //4
         EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //3
    
         EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;         //2
         EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;         //5
    
         EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;         //5
         EPwm3Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
         EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2;         //2
         EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
    
        }
        }
    
        CmtnPointer_Prev = CmtnPointer;
    
    }
    
    void HALL3_DETERMINE_STATE_MACRO()
    {
        //Uint32 temp;
        Uint16 HallGpioBitA, HallGpioBitB, HallGpioBitC;
    
        HallGpioBitA = GPIO_ReadPin(54);
        HallGpioBitB = GPIO_ReadPin(55);
        HallGpioBitC = GPIO_ReadPin(57);
    
        HallGpio = (HallGpioBitA << 2) + (HallGpioBitB << 1) + HallGpioBitC;
    
    }
    void HALL3_READ_MACRO()
    {
        CmtnTrigHall = 0; /* Reset trigger, it only handshakes with calling program.*/
        if (EdgeDebounced == 0) /* Debounce current position. */
        {
            HALL3_DEBOUNCE_MACRO();
            CmtnTrigHall = EdgeDebounced; /* Set Commutation trigger here*/
        }
        else
        { /* If current position is debounced, find match in table */
            HALL3_NEXT_STATE_MACRO(); /* and return pointer to current state.  Ptr to be incremented*/
        } /* by MOD6CNT after RET.*/
    //
        EdgeDebounced = 0; /* Reset trigger*/
    }
    
    void HALL3_DEBOUNCE_MACRO()
    /* read HallGpio*/
    {
        HALL3_DETERMINE_STATE_MACRO();
    
        if (HallGpio == HallGpioAccepted) /* GPIO_UNCHANGED: Current GPIO reading == debounced ..*/
        /*..GPIO reading, no change in state (no edge yet)  */
        {
            if (Revolutions <= 0) /* Only create hall map during initial Revolutions*/
            {
                HALL3_CREATE_MAP( );
            }
            StallCount -= 1; /* Decrement stall counter*/
            if (StallCount == 0)
            {
                EdgeDebounced = 0x7FFF; /* 0x7FFF If motor has stalled, then user trigger to commutate*/\
    
                StallCount = 0xFFFF; /* Reset counter to starting value*/
            }
    
            DebounceCount = 0;
        }
        else /* GPIO_CHANGED: Motor might have moved to a new position.*/
        {
            if (HallGpio == HallGpioBuffer) /* Current GPIO reading == previous GPIO reading?*/
            {
                if (DebounceCount >= DebounceAmount) /* If equal, is current GPIO reading debounced?*/
                {
                    HallGpioAccepted = HallGpioBuffer; /* Current GPIO reading is now debounced*/
                    EdgeDebounced = 0x7FFF; /*Edge/position debounced, trigger commutation*/\
    
                    StallCount = 0xFFFF; /* On new edge, reset stall counter*/
                    CapCounter += 1; /* Increment running edge detection counter*/
    
                    DebounceCount = 0; /* Reset debounce counter*/
    
                    if (HallMapPointer == 0)
                        Revolutions += 1; /* Increment on every rev (HallMapPointer = 0)*/
                }
                else
                    /* DEBOUNCE_MORE*/
                    DebounceCount += 1; /* Increment debounce counter*/
            }
            else /* NEW_READING*/
            {
                HallGpioBuffer = HallGpio; /* Save new reading and reset debounce counter*/
                DebounceCount = 0;
            }
        }
    }
    
    void HALL3_NEXT_STATE_MACRO()
    {
    
        if (Revolutions > 0) /* Only run function after map has been created.*/
        {
            int16 i, HallPointer;
            for (i = 0; i <= 5; i++) /* Search for a match of current debounced GPIO position*/
            { /* and the table entries.*/
                if (HallMap[i] == HallGpioAccepted) /* Match_Found*/
                {
                    HallPointer = i;
                }
            }
    
            HallMapPointer = HallPointer; /* On match, save pointer position. Pointer will be incremented */
        } /* by 1 since MOD6CNT will receive a positive trigger*/
    }
    void  HALL3_CREATE_MAP(void)
    {
    
        HallMap[HallMapPointer] = HallGpioAccepted; /* Save debounced GPIO to table.*/
    //return HallGpioAccepted ;
    }

    提供进一步的援助将是有益的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8305和 TMS320F28379D SPI 接口的代码为:(仅生成 PWM)

    //
    // Included Files
    //
    #include "F28x_Project.h"     // Device Header file and Examples Include File
    
    //
    // Defines
    //
    #define PWM_PERIOD   2500
    //2500 for 20kHz
    //1000 for 50kHz
    
    // Period register
    #define DEAD_TIME      0// results in a deadtime of 500ns @20kHz
    #define nFAULT GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO13
    #define nSLEEP 37
    #define HALLA 58
    #define HALLB 30
    #define HALLC 40
    #define EN_GATE 124
    #define WAKE 125
    #define EPWM1_MAX_DB   0x01
    #define EPWM2_MAX_DB   0x01
    #define EPWM3_MAX_DB   0x01
    
    #define val  2500
    
    #define EPWM1_MIN_DB   0
    #define EPWM2_MIN_DB   0
    #define EPWM3_MIN_DB   0
    #define DB_UP          1
    #define DB_DOWN        0
    
    //
    // Globals
    //
    Uint32 EPwm1TimerIntCount;
    Uint32 EPwm2TimerIntCount;
    Uint32 EPwm3TimerIntCount;
    Uint16 EPwm1_DB_Direction;
    Uint16 EPwm2_DB_Direction;
    Uint16 EPwm3_DB_Direction;
    //
    // Typedef
    //
    //typedef struct
    //{
    //    volatile struct EPWM_REGS *EPwmRegHandle;
    //} EPWM_INFO;
    
    //
    // Globals
    //
    float pwmDutyCycle;
    int pwmTrip;
    int current_duty_cycle;
    int rampCounter;
    int accelDelay;
    int hall_state;
    int hall_read;
    //EPWM_INFO epwm1_info;
    //EPWM_INFO epwm2_info;
    //EPWM_INFO epwm3_info;
    
    bool OutputEnable = 1;
    bool FaultLED = 0;
    bool FAULT_BIT = 0;
    bool resetFault = 0;
    Uint16 FaultCounter = 0;
    Uint16 FaultLimit = 5;
    
    bool spiWrite = false;
    bool spiRead = false;
    bool spiReadAll = false;
    bool clear_fault = false;
    Uint16 spi_addr = 0;
    Uint16 spi_data = 0;
    
    //Global Status Regs
    struct drv8305regs
    {
        Uint16 WARNINGS_WDRST_ADDR;
        Uint16 OV_VDS_STATUS_ADDR;
        Uint16 IC_STATUS_ADDR;
        Uint16 VGS_STATUS_ADDR;
        Uint16 HS_GATE_DRIVE_ADDR;
        Uint16 LS_GATE_DRIVE_ADDR;
        Uint16 GATE_DRIVE_CTRL_ADDR;
        Uint16 IC_OPERATION_ADDR;
        Uint16 SHUNT_AMP_CTRL_ADDR;
        Uint16 VREG_CTRL_ADDR;
        Uint16 VDS_SENSE_CTRL_ADDR;
    } drv8305regs;
    
    Uint16 spiData;
    
    //
    // Function Prototypes
    //
    void DRV_InitGpio(void);
    void DRV_InitGpioInput(void);
    void DRV_InitGpioOutput(void);
    void Config_evm_spi(void);
    Uint16 spi_xmit(Uint16 spiFrame);
    Uint16 spi_write(Uint16 addr, Uint16 data);
    Uint16 spi_read(Uint16 addr);
    //void EPWM_Init(void);
    void error(void);
    void InitEPwm1Example(void);
    //void Set_HS0_LS1(EPWM_INFO *epwm_info);
    //void Set_HS0_LS0(EPWM_INFO *epwm_info);
    //void Set_PWM(EPWM_INFO *epwm_info, int duty_cycle);
    
    void clearFault(void);
    void resetDRV(void);
    void readStatusRegisters(void);
    void readAllRegisters(void);
    
    void main(void)
    {
        //
        // Initialize System Control:
        // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
        //
        InitSysCtrl();
        //
        // Initialize GPIO:
        // These GPIOs control LEDs, AFE GPIOS.
        //
      //  InitGpio();
    
        DRV_InitGpioInput();
        DRV_InitGpioOutput();
        InitSpiaGpio();
        InitEPwm1Gpio();
        //
        // Initialize SPI
        //
        Config_evm_spi();
    
        //
        // Initialize PIE vector table:
        //
        //DINT;
    
        //
        // Initialize PIE control registers to their default state:
        //
        //InitPieCtrl();
    
        // Disable and clear all CPU interrupts
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        // This will populate the entire table, even if the interrupt
        // is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
        //
        //InitPieVectTable();
    
        //
        // Interrupts that are used in this example are re-mapped to
        // ISR functions found within this file.
        //
        //EALLOW;
        //PieVectTable.EPWM2_INT = &epwm3_isr;
        //EDIS;
    
        //
        //initialize the ePWM
        //
    
        //Initialize and Setup DRV
        resetDRV();
        GPIO_WritePin(WAKE, 1);       //set WAKE high to wake up device
        GPIO_WritePin(EN_GATE, 1);    //set EN_GATE high to enable device
    
    //    int i;
    //    for(i=0;i<30000;i++)
    //    {
    //        if (GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO35 == 1) //Once nFAULT goes low, device has completed power-up sequence
    //        {
    //            break;
    //        }
    //    }
    
        readAllRegisters();
    
        clearFault(); //Clear faults command
    
        //Read All SPI Registers
        readAllRegisters();
    
        //Align
        /*
         Set_PWM(&epwm1_info, current_duty_cycle);
         Set_HS0_LS1(&epwm3_info);
         Set_HS0_LS1(&epwm3_info);
         for(i=0;i<30000;i++)
         {
    
         }
         */
    
        //Commutation Code and Settings
        InitEPwm1Example();
        while (1)
        {
            if(nFAULT == 0)
                   {
                       FaultCounter++;
    
                       if(FaultCounter >= FaultLimit)
                       {
                           FaultCounter = 0;
                           FaultLED = 1; //Fault has occurred
    
                           readStatusRegisters();
    
                           resetDRV();
                        //   unlockSPI();
                           clearFault();
    
                           readAllRegisters();
                       }
                   }
            if (spiWrite)
                   {
                       spi_write(spi_addr,spi_data);
                       spiWrite = false;
                   }
    
                   if (spiRead)
                   {
                       spi_data = spi_read(spi_addr);
                       spiRead = false;
                   }
    
                   if (spiReadAll)
                   {
                       readAllRegisters();
                       spiReadAll = false;
                   }
    
                   if (clear_fault)
                   {
                       clearFault();
                       clear_fault = false;
                   }
        }
    }
    
    //
    // DRV_InitGpio - Initialize the GPIOs on launchpad and boosterpack
    //
    void DRV_InitGpioInput()
    {
        EALLOW;
    // below registers are "protected", allow access.
    // GPIO DRV Hall A
    //    GPIO_SetupPinMux(54, GPIO_MUX_CPU1, 5);
    //    GPIO_SetupPinOptions(54, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    //
    //    GPIO_SetupPinMux(55, GPIO_MUX_CPU1, 5);
    //    GPIO_SetupPinOptions(55, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    //
    //    GPIO_SetupPinMux(57, GPIO_MUX_CPU1, 5);
    //    GPIO_SetupPinOptions(57, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
    // nFAULT
        GPIO_SetupPinMux(35, GPIO_MUX_CPU1, 0);
        GPIO_SetupPinOptions(35, GPIO_INPUT, GPIO_PULLUP);
    
        EDIS;
    // Disable register access
    }
    
    void DRV_InitGpioOutput()
    {
    
    //MCU LED
        GPIO_SetupPinMux(59, GPIO_MUX_CPU1, 0);
        GPIO_SetupPinOptions(59, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
    //WAKE
        GPIO_SetupPinMux(WAKE, GPIO_MUX_CPU1, 0);
        GPIO_SetupPinOptions(WAKE, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
    //EN_GATE
        GPIO_SetupPinMux(EN_GATE, GPIO_MUX_CPU1, 0);
        GPIO_SetupPinOptions(EN_GATE, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
    }
    
    //void EPWM_Init()
    //{
    ////
    //// enable PWM6, PWM5 and PWM3
    ////
    //    CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1 = 1;
    //    CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2 = 1;
    //    CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3 = 1;
    ////
    //// Setup TBCLK
    ////
    ////    EPwm6Regs.TBPRD = PWM_PERIOD;                // Set timer period 16000 TBCLKs
    ////    EPwm6Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;          // Phase is 0
    ////    EPwm6Regs.TBCTR = 0x0000;                    // Clear counter
    //    EPwm1Regs.TBPRD = PWM_PERIOD;                        // Set timer period
    //    EPwm2Regs.TBPRD = PWM_PERIOD;                        // Set timer period
    //    EPwm3Regs.TBPRD = PWM_PERIOD;                        // Set timer period
    //
    //    EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
    //    EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
    //    EPwm3Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
    //
    //    EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter
    //    EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter
    //    EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000;
    //// Clear counter
    //
    ////
    //// Setup TBCLK
    ////
    //    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
    //    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
    //    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
    //    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;          // Slow so we can observe on
    //    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
    //    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
    //    EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
    //    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;          // Slow so we can observe on
    //    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
    //    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
    //    EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
    //    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;          // Slow so we can observe on
    //                                                   // the scope
    //    EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM1_MAX_DB;
    //    EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM1_MAX_DB;
    //    EPwm3Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM1_MAX_DB;
    //
    //    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;  // Load registers every ZERO
    //    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
    //    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
    //    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    //
    //    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;  // Load registers every ZERO
    //    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
    //    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
    //    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    //
    //    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;  // Load registers every ZERO
    //    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
    //    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
    //    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    ////    //
    //// Setup compare
    ////
    //    EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
    //    EPwm1Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
    //    EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
    //    EPwm2Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
    //    EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
    //    EPwm3Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
    //
    //
    ////
    ////Disable Interrupt
    ////
    //    EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 0;                // disable INT
    //    EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTEN = 0;                // disable INT
    //    EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTEN = 0;                // disable INT
    //
    //}
    
    void Config_evm_spi(void)
    {
    //Pin Config
    //    EALLOW;
    //// SPI_MOSI
    //    GPIO_SetupPinOptions(16, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
    //// SPI_MISO
    //    GPIO_SetupPinOptions(17, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
    //// SPI_CS
    //    GPIO_SetupPinOptions(61, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
    //// SPI_CLK
    //    GPIO_SetupPinOptions(60, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
    //
    //    GPIO_SetupPinMux(16, GPIO_MUX_CPU1, 1);
    //    GPIO_SetupPinMux(17, GPIO_MUX_CPU1, 1);
    //    GPIO_SetupPinMux(61, GPIO_MUX_CPU1, 6);
    //    GPIO_SetupPinMux(60, GPIO_MUX_CPU1, 6);
    //    EDIS;
    
        EALLOW;
        ClkCfgRegs.LOSPCP.all = 0;
        EDIS;
    
    // Initialize SPI FIFO registers
        SpiaRegs.SPIFFTX.all = 0xE040;
        SpiaRegs.SPIFFRX.all = 0x2044;
        SpiaRegs.SPIFFCT.all = 0x0;
    
    //SPI Settings
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0;     //SPI Reset On
        SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 0;    //SCLK Active High
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR = 0xF;      //16-bit SPI char
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPILBK = 0;
    
        SpiaRegs.SPICTL.bit.OVERRUNINTENA = 0;  //No overrun interrupt
        SpiaRegs.SPICTL.bit.CLK_PHASE = 0;      //Phase 0
        SpiaRegs.SPICTL.bit.MASTER_SLAVE = 1;   //Master mode
        SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1;           //nSCS enabled
        SpiaRegs.SPICTL.bit.SPIINTENA = 0;      //TX/RX Interrupt Disabled
    
        SpiaRegs.SPIBRR.bit.SPI_BIT_RATE =  ((200E6 / 4) / 500E3) - 1; //Set baud rate to 1MHz
    //    SpiaRegs.SPIBRR.bit.SPI_BIT_RATE = ((25000000 / 1000000) - 1); //Set baud rate to 1MHz
        SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1; //Set so breakpoints don't disturb transmission
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1;   //Exit SPI reset
    
    }
    
    Uint16 spi_xmit(Uint16 spiFrame)
    {
        SpiaRegs.SPITXBUF = spiFrame;
    
    //Wait for RX flag to indicate SPI frame completion
        while (SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST != 1)
        {
        }
    
        return SpiaRegs.SPIRXBUF;
    }
    
    Uint16 spi_read(Uint16 addr)
    {
        Uint16 commandword = (0x8000 | (addr << 11));
        return spi_xmit(commandword);
    }
    
    Uint16 spi_write(Uint16 addr, Uint16 data)
    {
        Uint16 commandword = ((addr << 11) | data);
        return spi_xmit(commandword);
    }
    
    void clearFault(void)
    {
        Uint16 temp = spi_read(0x09);
        temp |= 0x02;           //write CLR_FLTS bit
        spi_write(0x09, temp);
    }
    
    void resetDRV(void)
    {    //set nSLEEP low for 100us
        GPIO_WritePin(WAKE, 0);
        int i;
        for (i = 0; i < 10000; i++)
            ;
        GPIO_WritePin(WAKE, 1);
    }
    
    void readAllRegisters(void)
    {
        drv8305regs.WARNINGS_WDRST_ADDR = spi_read(0x01) & 0xFF;
        drv8305regs.OV_VDS_STATUS_ADDR = spi_read(0x02) & 0xFF;
        drv8305regs.IC_STATUS_ADDR = spi_read(0x03) & 0xFF;
        drv8305regs.VGS_STATUS_ADDR = spi_read(0x04) & 0xFF;
        drv8305regs.HS_GATE_DRIVE_ADDR = spi_read(0x05) & 0xFF;
        drv8305regs.LS_GATE_DRIVE_ADDR = spi_read(0x06) & 0xFF;
        drv8305regs.GATE_DRIVE_CTRL_ADDR = spi_read(0x07) & 0xFF;
        drv8305regs.IC_OPERATION_ADDR = spi_read(0x09) & 0xFF;
        drv8305regs.SHUNT_AMP_CTRL_ADDR = spi_read(0x0A) & 0xFF;
        drv8305regs.VREG_CTRL_ADDR = spi_read(0x0B) & 0xFF;
        drv8305regs.VDS_SENSE_CTRL_ADDR = spi_read(0x0C) & 0xFF;
    }
    
    void readStatusRegisters(void)
    {
        drv8305regs.WARNINGS_WDRST_ADDR = spi_read(0x01) & 0xFF;
        drv8305regs.OV_VDS_STATUS_ADDR = spi_read(0x02) & 0xFF;
        drv8305regs.IC_STATUS_ADDR = spi_read(0x03) & 0xFF;
        drv8305regs.VGS_STATUS_ADDR = spi_read(0x04) & 0xFF;
    }
    
    //
    // error - Halt debugger when called
    //
    void error(void)
    {
        ESTOP0;
    // Stop here and handle error
    }
    
    //
    // End of file
    //
    void InitEPwm1Example()
    {
        EPwm1Regs.TBPRD = 6000;                       // Set timer period
        EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;           // Phase is 0
        EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                     // Clear counter
    
        //
        // Setup TBCLK
        //
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV4;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV4;
    
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    // Load registers every ZERO
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    
        //
        // Setup compare
        //
        EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 3000;
    
        //
        // Set actions
        //
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;            // Set PWM1A on Zero
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
    
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR;          // Set PWM1A on Zero
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;
    
        //
        // Active Low PWMs - Setup Deadband
        //
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LO;
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
        EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM1_MIN_DB;
        EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM1_MIN_DB;
        EPwm1_DB_Direction = DB_UP;
    
    
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!


    感谢您提供代码! 请给我们一些时间进行分析、并在下周提供回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!  

    感谢您对此的耐心等待-我将在本周继续回答您的问题  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!  

    只是关注这个讨论-想要分享一些更多信息来帮助调试

    要检查的项目:

    1. LaunchPad 的跳线设置(www.ti.com/.../slvuai8a.pdf)  
      1. 如上所述、JP1、2、3应断开连接。 还需要按照用户指南中的说明配置开关 S1 (全部打开)和 S4 (关闭)
    2. 请参阅数据表: (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8305.pdf)
      1. 可能需要使用示波器或万用表探测一些不同的引脚、以确认电压符合预期。  
      2. 请参阅"功能方框图"以查看引脚的各种结构  
      3. 一些关键电压包括:
        1. PVDD、VDRAIN、VCPH、VCP_LSD 应具有稳定电压  
        2. DVDD、AVDD、VREG/VREF 应具有稳定的电压  
        3. 确保 EN_GATE = H、同时保持 WAKE=H  
        4. 检查 PWRGD 和 NFAULT 的状态是否均应为逻辑"高电平"  

    在上面的描述中、我们看到 EN_GATE = H 会导致 nFAULT 下拉为低电平、这可能是由于系统中存在一些故障(例如某些稳压器未正确加电)。 我建议尝试访问 SPI 寄存器并读取前4个寄存器地址、以检查系统中发生的故障类型

    请尝试上述步骤、并告知我们是否需要进一步的支持。 谢谢!  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!  

    刚刚跟进这个主题-我已将问题转交给 C2000团队、以获得有关 launchpad 电机控制方面的支持。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载并安装 MotorWare 、其中包含一些示例项目、可支持具有 SPI 的 DRV8305。 尽管这些示例基于其他 C2000器 件、如 F2806x 或 F2802x、但您可以参阅这些示例、了解如何将 DRV8305与 TMS320F29379D 搭配使用。

    在以下文件夹中查找  LAUNCHXL-F28069M BOOSTXL-DRV8305EVM 的示例实验室项目  

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2806xF

    您也可以参考 http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE 中的示例

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM-SERVO-LAUNCHXs\MonoMtrServo_377s_v1_00_00_00