This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TIDM-02000

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105261/tms320f280049-tidm-02000

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

我第一次使用 ti c2000系列产品时、我想进行评估。 我在 powerSUITE 中看到了一些参考设计。 我选择了 TIDM-2000并下载了它 Sch PCB、我希望我可以制作自己的电路板以供参考、但这些文件无法在我的设计软件 AD22中打开。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美国队将于美国假日的30日(星期一)离开办公室。  请在美国时间31日星期二之前回复我们的第一条回复。\

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    此参考设计未在 Altium Designer 中完成。 您可以从 ExpressPCB 下载免费软件以查看此设计的源文件。 谢谢。

    韩文