This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:实验2A 的实现问题

Guru**** 2971950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104420/drv8301-hc-c2-kit-problems-with-the-implementation-of-the-lab-2a

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

您好!

我们一直在尝试 使用"TI DRV8301-HC-C2-KIT"板来实现实验2a。 连接正确、但电机在识别过程中不会移动。 此外、该过程在 EST_State_Ls 期间失败、控制和估算器输入错误(CTRL_State_Error 和 EST_State_Error)、并且 Rs 和磁通值过高。

这些是总体值:

我们不知道问题是由软件引起的(代码是实验2a)、还是可能是硬件问题。

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种控制卡?

    您可以尝试根据电机调整 user.h 文件中的识别变量。 在运行该实验以识别电机参数时、不要在电机上添加任何负载。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT     (1.0)                              // A - 电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT     (-1.0)                            // A - 电机额定电流的10-30%、 足以实现旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT           (5.0)                              // A -  电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (40.0)                           // Hz -电机的10~30%额定频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

    控制卡为:28069M。

    参数 在 实验中定义的范围内设置。  

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT     (3.0)                              // A - 电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT     (-3.0)                            // A - 电机额定电流的10-30%、 足以实现旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT           (28.0)                              // A  -电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (20.0)                           // Hz -电机额定频率为10~30%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试运行 lab01、lab01b 和 lab01c 以首先验证电路板和连接。 Rs 似乎过高、电机或连接出现问题。

    然后在 CCS 中运行 lab02c 并调整上面的变量、以使电机在整个 识别过程中平稳运行。

    BTW、运行电机进行参数识别时、不要在电机上添加任何负载。  

    如果您仍有任何疑问、请捕获并发布一些电流波形以及电机数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经听不到您的意见了一周,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢!