This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:SPI

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105967/tms320f28386d-spi

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我尝试配置 spic_BASE 而不成功。

我能否得到一个使用 SPI_setConfig 和 FIFO 中断的示例。

SDK C2000中的示例不是配置 SPI。

建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    C2000Ware 中提供了以下路径中的 SPI 示例。 要使 *** 正常工作、请确保将 SPI GPIO 更改为指向 ***、并有可能将 SPI 配置更改为指向 spic_BASE。

    路径: driverlib\f2838x\examples\C28x\SPI\

    示例:spi_ex4_external_loopback_fifo_interrupts

    此致、

    曼诺伊