This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:控制 FOC 中的直流电流

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105505/tms320f28031-control-dc-current-in-foc

器件型号:TMS320F28031

大家好、

可以在 FOC 中控制相电流、但如何控制直流电流。我需要控制电机速度和电池的直流电流消耗、

我已经实现了速度环路并控制电机速度、但来自电池的直流电流泵送非常高、这是不可接受的。

请提供一些控制方案、以便在直流电流超过特定限制时进行控制。

谢谢

Amit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此查询已分配给专家。 周一美国假期、请预计延迟回复。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、FOC 仅控制电机上注入的 d 轴和 q 轴电流、而不直接控制电机相电流和直流总线电流。

    您必须添加一个直流总线电流传感器、并实施 PI 稳压器或其他稳压器来通过限制电机转速或扭矩电流来控制直流总线电流。