This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMDSSOLARUINVKIT 欠压电网故障

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103480/tms320f28035-tmdssolaruinvkit-under-voltage-grid-fault

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSSOLARUINVKIT

您好、TI

我尝试 通过快速入门指南和 GUI 使用 TMDSSOLARUINVKIT、 首次使用时一切正常。 但是、当我第二次使用 GUI 时、它会显示以下故障:

我使用600W 220V/50Hz 外部交流电源来模拟电网、35V 直流电源作为输入。  我的问题是如何 处理 这个 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您能否运行构建1 (逆变器开环)并检查交流电压上的 ADC 读数?

    假设您以前能够运行它、检查 ADC 是进行调试的第一步。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们没有高压直流 电源来运行构建1 (逆变器开环)、但 我们运行构建3、发现交流电压为220V。 尽管如此、它仍然在这里显示欠压故障。

    最棒的

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 QSG 上的说明进行测试设置。 您是否按照 QSG 中的说明使用了额定电流为10A 的输入直流电源?