主题中讨论的其他器件:ISO1050
您好、香榭丽舍
我的客户对 CAN_H 和 CAN_L 信号进行了一些测试、如下所示。
-将 CAN_H 或 CAN_L 连接到 GND
-已发布-->它没有恢复正常状态
在其应用中、需要在从 GND 断开信号后恢复。 但它只能在下电上电后恢复。
请告知具体内容以及如何满足要求。
此致、
Kien Nguyen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
我的客户对 CAN_H 和 CAN_L 信号进行了一些测试、如下所示。
-将 CAN_H 或 CAN_L 连接到 GND
-已发布-->它没有恢复正常状态
在其应用中、需要在从 GND 断开信号后恢复。 但它只能在下电上电后恢复。
请告知具体内容以及如何满足要求。
此致、
Kien Nguyen
您好、Kien、
这可能是在收发器侧、根据说明、只有下电上电才能恢复故障、这可能表示当 CAN_H/CAN_L 引脚接地短路时存在闩锁情况。 您知道客户使用的收发器是什么、他们可以提供这种收发器吗? 另外、在 F280039C 方面、您能否与客户核实在总线上的短路情况下遇到了哪些错误? 如果您还可以请求 CAN_ES 寄存器的日志、这将有助于检查是否存在不可恢复的错误。
谢谢、此致、
Joseph
Joseph、
请在下面找到 CAN_ES 寄存器的日志。


注:
将收发器的 CAN_H 引脚连接到 GND 时也会发生同样的情况。
2.客户现在可以使用软件重新初始化 CAN 模块以进行恢复
问题是:
发生什么事了?
2.如何知道 CAN 模块何时挂起? 它们是否只能依赖 CAN_ES 寄存器? 哪一位?
此致、
Kien Nguyen