This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:两个 TMS320F28384D 之间的 CAN 通信开始发送远程帧、我不知道原因

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105453/tms320f28384d-the-can-communication-between-two-tms320f28384d-starts-to-send-remote-frames-and-i-don-t-know-why

器件型号:TMS320F28384D

我已在 两个 TMS320F28384D 之间配置了 CAN 通信。 在一段时间(几分钟)内一切都可以正常工作、但突然一条消息停止发送正常的消息、并开始发送远程帧、我不知道原因。 我认为我已经对远程帧完全不可寻址:RmtEn = 0;DAR = 1;...还有其他吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为接收配置的邮箱似乎开始发送具有已接收消息 ID 的远程帧、并且从不停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的查询正在查看中、我们将很快返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="471831" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1105463/tms320f28384d-cCAN-community-between -two-tms320f28384d-starts-to sende-remote-framese-and-id-don-mand-trab-mand-trab-de-mand-mand-trab-mand-mand-mand-mand-mand-trab-mand-mand-mand-mand-mand-mand-mand-mand-mand-mand-mes

    这只能在接收邮箱的 TxRqst 被置位时发生。

    [引用 userid="471831" URL"~/support/microriers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1105493/tms320f28384d-the-CAN-community-between -two-tms320f28384d-starts to send-remote-frames and -I-dn-the-try-dn-eid-;tms320f28384d-trabout-tr-tr-tr-trab-tr-trab-trab-and-trabe-de-dn-e0-trabout-out-

    RmtEn 在发送邮箱中被用来自动响应一个远程帧。 它与生成远程帧无关。 DAR 位也与 生成远程帧无关。