各位专家:
背景:
EE/HVAC 以及客户希望 红色和馈电的情况都可以出现在 A 通道输出和 PWMB 与 PWMA。互补
由于客户希望 PWMA 上的红色和馈电、 因此高电平 PWMB 将增加、以便电流采样/计算花费更长的时间、并且整个电机的 V BUS 电压利用率将更高。
需要:

当前状态:
当前竞争对手的芯片可以实现上述功能、因此客户也希望使用我们的 ePWM 模块实现这一点。
然后我检查 TRM 1749/2583中的死区子模块。 实现的路径如下图:所示

但我在 "不添加死区"和"添加 死区"下测试 EPWMxA 和 EPWMxB 输出

不添加死区、PWMxA(蓝色)和 PWMxB (黄色)

添加死区、PWMxB'(蓝色)和 PWMxB (黄色)
那么、我要把 我们的 PWM 模块无法实现的该功能加倍吗? 或者我的配置是否有问题?
您能帮我与竞争对手进行斗争吗? 给我建议? BTW、客户不希望将 CLB 与 ePWM 搭配使用、谢谢~