This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M52C:f28m35m52c

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104973/f28m35m52c-f28m35m52c

器件型号:F28M35M52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

我无法从 CCS 资源浏览器打开 controlSUITE。 controlSUITE 版本为3.1.9。 CCS 版本为1120。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Pian。

    不再主动维护 controlSUITE。 要在 CCS 中使用 controlSUITE、您需要下载支持该软件包的相关版本。 请注意、如果您希望在 CCS 中使用独立 GUI、则可以运行可用的独立 GUI。 大多数最新的软件支持可在我们的新软件包 C2000Ware 中找到。

    我将把这篇文章转发给 CCS 团队、以提供上次支持该软件包的 CCS 版本。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="522797" URL"/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1104973/f28m35m52c-f28m35m52c"]I cannot open controlSUITE from CCS Resource Explorer。 C[/报价]

    支持从 Resource Explorer 导入 controlSUITE 示例的 CCS 的最后一个版本是 CCS 8.3.1。 您必须使用该版本中的"Resource Explorer Classic "来浏览 controlSUITE:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 它发挥了作用。