This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:故障生成所有二进制输出

Guru**** 2786655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102994/tms320f28027-failled-generate-all-binary-outputs

器件型号:TMS320F28027

大家好、

我的客户无法在论坛上发帖。我帮助他提出问题。

"我使用 DSP TM 320 F28027控制器设计 PMSM 的速度控制、并使用 MATLAB Simulink 文件、现在我部署到 F28027。这将显示生成"故障生成所有二进制输出"

e2e.ti.com/.../picture.zip    e2e.ti.com/.../Generating-code-into-build-folder.docx


非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误看起来与.ebss 段相关、无法放入分配给它的存储器块中。 他们是否能够编辑 c28027.cmd 文件来为.ebss 提供更多空间? 如果他们可以查看下面的页面、它会提供一些有用的建议、说明当某个段不适合存储器时如何编辑链接器命令文件。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/c2000_c28x-compiler-understanding-linking.html

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的惠特尼:

    感谢你的帮助。

    我的客户更新了一些信息、请参阅。

    e2e.ti.com/.../MEMORY0.docx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误提示"".ebss"大小为0x19a7"的对齐/分块失败、但该器件总共只有6k 个字的 RAM (请参阅链接器命令文件中的 PRAML0 + RAMM0M1 = 0x17fe)。 Simulink 正在生成的代码具有比器件可以容纳的全局变量更多的变量。 他们是否能够简化或优化他们的项目以缩小规模?

    如果他们需要帮助、可能需要联系 MathWorks 支持。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的惠特尼:

    感谢你能抽出时间。

     客户反馈:

    "请更改该字程序的内存分配并发送 SIR、我的程序大小在 MATLAB Simulink 中为70KB。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法对链接器命令文件进行任何更改、以使代码适合。 该应用程序比器件可以容纳的应用程序更大、因此需要对其进行简化和优化、直至其适合。

    让我看看我们是否可以联系 MathWorks 支持部门、看看他们是否有一些想法。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的惠特尼:

    感谢你的帮助。

    我想知道 MathWorks 是否有好的建议。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们向 MathWorks 的联系人发送了电子邮件、要求他们提供反馈。 如果我们下周早些时候没有听到他们的声音、我会再次对他们执行 Ping 操作。 您的客户也可以尝试在可能的情况下直接联系 MathWorks。

    惠特尼